This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:从ADS1292R ECG FE中提取信息

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292ECG-FE, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657176/ads1292recg-fe-extracting-information-from-ads1292r-ecg-fe

部件号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他部件:ADS1292RADS1292ECG-FEADS1292

您好,

我有一个ADS1292R ECG FE板,我 真的很喜欢它们 的功能。 但我需要使用他们关于ECG的信息并自行申请。  

我想知道您是否可以向 我推荐我应该使用的软件来执行从主板中提取信息的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们的ADS1292的关注! 您是需要EVM的源代码,还是希望下载GUI应用程序以使用我们的ADS1292ECG-FE进行评估?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    我需要源代码。 我还想知道是否可以在Lab View中运行代码,因为我需要实时获取呼吸峰值数据。

    非常感谢。

    此致,

    Eugênia Gonzales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eugenia,您好!

    我会将固件和LabView GUI的源代码发送到您配置文件中的电子邮件地址。 请注意,我们的团队不支持对软件进行任何修改。

    此致,