This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] ADS1282:数据格式化与放大器;LSB大小

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650982/faq-ads1282-data-formatting-lsb-size

部件号:ADS1282

大家好,

对于单极模式(AVDD=5V,AVSS=0V,VREFP=5V,VREFN=0V),ADS1282全刻度输入电压为0V至2.5V。 我对吗?

FIR滤波器的数据代码范围为0万h至7FFFFFFFh。 我对吗?

数据表中的大多数数据都是根据单极模式得出的。 因此,我对这一主题不确定。

此致,

Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉出错了。 *数据表中的大多数数据都是根据双极模式进行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren:

    FIR与SINC筛选模式的数据格式化差异有点令人困惑,让我试着澄清一下...

    首先,电源模式(单极或双极)对数据格式没有影响。 但是,如何配置电源将影响ADC的共模输入范围。 换句话说,AVDD和AVSS电源电压将限制可应用于模拟输入引脚的绝对电压。

    输出数据与绝对输入电压无关,而是与AINP和AINN之间的差分电压有关。 ADC可测量的最大差动电压为+/-(参考电压/[2 * PGA])。 因此,对于5V参考和PGA = 1 V/V,ADS1282可以测量 +/-(5V /[2 * 1V/V])= +/- 2.5V范围内的差动输入。

     

    令人困惑的是FIR滤波器模式和SINC滤波器模式之间的区别。 在这两种模式中,您都可以对32位字进行计时,并获得31位,两个补码带符号数据,但区别在于...


     

    • 在FIR过滤器模式中,31位数据在32位字中左对齐,最小有效位是冗余符号位(输出被剪裁为+/- FS时预期)....

      正电压(在0和+FS之间,本例中为+2.5V)的输出代码范围为0000 0000h至7FFF FFFEh;而负电压(在0和-FS之间,本例中为-2.5V)的输出代码范围为FFFF FFFFh至8000 0001h。 当差分电压超过+FS或-FS电压时,LSB将翻转,因此正电压超过+FS将导致输出代码7FFF FFFFh,负电压超过-FS将导致输出代码8000 0000h
       
       
    • 在Sinc筛选器模式中,31位数据在32位字中右对齐,但数据已进行符号扩展...

      正电压(介于0和2.5V之间)的输出代码范围为0000 0000h至3FFF FFFFh;而负电压(介于0和-2.5V之间)的输出代码范围为FFFF FFFFh至C0万0h。 当输入电压超过+FS或-FS时,您会注意到输出代码不会剪切为 3FFF FFFFh或 C0万0h,但会继续增加。
       

    注意:以最快的sinc筛选器数据速率,您可能只有足够的时间来计时总共32位数据中的16位,因此您需要在前两个字节之后停止计时。

    我希望这种解释能有所帮助。 如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    Eren