This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08-需要具有内部缓冲器的类似部件

Guru**** 2757445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658572/ads131e08---need-similar-part-with-interal-buffer

在“线程:ADS131E08”中讨论的其他部件

大家好,

如您在ADS131E08中所知,如果  在下一个样本数据可用之前未读回,DOUT寄存器中的数据将丢失。 我的一位客户需要  缓冲区来存储采样的数据并再次发送。 对于规格相似且具有缓冲区的部件,是否有任何替代产品? 它们将返回start / interrupt命令和 直接存储器存取(DMA)。

此致,

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    您希望在ADS131E08这样的器件中看到多深的缓冲区? 这是否是他们没有足够时间对DRDY信号作出反应的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen有什么反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    它们需要一个至少可存储130个样品的缓冲器。 是的,他们没有足够的时间对DRDY信号作出反应。

    谢谢,此致,
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    感谢您提供更多详细信息。  我会将其传递给产品定义器。