This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45信号抑制

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651187/adc32rf45-adc32rf45-signal-suppression

部件号:ADC32RF45

戴尔

在ADC32RF45EVM板上,生成Fin的图像信号,如下所示。

如何抑制图像信号?

FS=2500MHz,Fin=1400Mhz

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    您能否提供您想要做的事情的更多详细信息?

    输入信号为1400MHz,在您的情况下,其别名为1100MHz。 您频谱中的大刺激是HD2 -您是否在ADC的信号输入上使用滤波器?

    您想要抑制哪些图像信号?