This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7040:未选择chis时,SDO引脚的状态是什么(CS#为高)

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651156/ads7040-what-is-the-state-of-the-sdo-pin-when-the-chis-is-not-selected-cs-is-high

部件号:ADS7040

我想将多个设备连接在一起,在3个设备之间共享CLK和SDO线路,并且每个设备只有唯一的CS#线路,但是未选中时,我看不到SDO引脚状态的任何定义。  我假设它会进入高阻抗状态,并出现某种微弱的上拉?  是否已定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eugene:

    请参见图1和数据表中tDZ_CSDO的规格。  未使用时,SDO针脚将变为三态。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到5秒进入三角模式状态的时间,但我没有看到有关此状态的信息。 我正在寻找某种上拉数字/泄漏电流/类似这样的描述这种状态下的行为的东西,以便我可以确保在寻址3个或3个ADS7040器件时,除我的器件外,我不会对SDO线路的输出造成驱动不足。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eugene:

    在三态时,数据表中没有指定泄漏的编号。 我查看了设计文档和特征参数数据,发现它们的测量值大约为100nA。 虽然这不是一个有保证的甚至是指定的数字,但它确实让你知道预期的是什么。

    Mike