This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:如何处理未连接的JESD通道?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658876/ads54j42-what-to-do-with-unconnected-jesd-lanes

部件号:ADS54J42

我们遇到了一个问题,即在配置中,当我们只使用8个可用JESD通道中的4个通道时,当为具有400MHz的ADC计时时,在读取中接收到的高100MHz信号。

当我们尝试使用频谱分析仪查找100MHz的信号源时,我们看到电路中间有一个强100MHz的发射信号,而未使用的JESD通道上有一个非常强的100MHz发射信号。

我们是否应该以任何方式终止未使用的车道,或者可能会使其变土? 由于数据表中没有说明要做什么,并且我们发现的所有示例设计始终将所有通道连接到FPGA或类似设备,因此它们保持打开状态。

您是否对通常导致此类问题的原因有任何建议?

我们有一个100MHz,与400MHz时钟同步的ADC,它存在于我们的板上,接收FPGA被100MHz锁定,即SYSREF是使用此FPGA时钟和SPI通信创建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bjorn,

    我们正在调查您的问题,我们将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjorn,

    我们是否应该以任何方式终止未使用的车道,或者可能会使其变土?  您可以保持这些打开状态,

    您是否对通常导致此类问题的原因有任何建议?

    1.配置链路后是否关闭SYSREF? 什么是SYSREF频率?

    2.如果您将参考频率更改为另一个值,问题是否会跟踪此频率?

    3.您的任何时钟或参考轨迹是否接近模拟输入轨迹?

    如果您想发送主板原理图和布局文件,我们可以查看一下,并提供更多建议。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim!
    感谢您的回复。

    如果我关闭SYSREF,100MHz的大小没有任何变化。 因此,我猜SYSREF的频率不是问题?
    在使用频谱分析仪测量未连接的JESD通道时,我看不到采样频谱发生变化,也看不到变化。
    更改SYSREF频率有点困难,因为它在FPGA中硬编码,并根据400MHz时钟的侧边进行了微调以正确计时。

    我们看到的频率是精确的100MHz,与我们用作系统时钟的400/100MHz时钟完全相关。SYSREF频率是1.5625MHz

    我们的设计使用极其灵敏的放大器对到达照片光源的极少量光线进行采样。
    我们希望放大器能够接收环境噪音,但并不希望未连接的引脚上的100MHz性能如此强劲。
    由于四个交错ADC,我们还预计会出现100MHz的情况,但由于100MHz的幅度相对较高,我们排除了这一原因。

    我们还测试了如何使用100欧姆电阻器端接未使用的JESD通道。 在通道上测量的频谱稍微减少了一点,但它对采样数据的100MHz拾取率没有任何影响。
    我们不敢去接地,因为当ADC通电时,它们可能会处于活动状态,如果我们这样做,将会发生什么情况。

    我们已尝试尽可能将敏感部件与任何已知的噪音源分离,包括放大器和传感器周围的金属护罩。

    我们的解决方案可能是取消软件中的100MHz,方法是将校正值添加到每四个采样中,这是可能的,因为100MHz与400MHz采样时钟完全一致。 我们只需测量相相关性和振幅,并将其用作计算校正值的输入。

    我们希望您在将我们最后的布局发送到生产之前提供意见...  

    此致
    Björn