This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:精密数据转换器论坛

Guru**** 2821795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650852/ads8688-precision-data-converters-forum

部件号:ADS8688

数据表引用了二阶低通滤波器,但如果它们是可编程的,则不完全清楚。 我是否可以更改此过滤器的注销? 我是否能够禁用/启用过滤器? 如果我有一个滤波器来切断所有高于15 kHz的滤波器,那么在500 kS/s的条件下,它不会给我带来太多的采样价值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:
    无法对内部LPF进行编程,且不能更改电流频率。 输入信号频率应小于数据表中LPF指定的值。 这是非同步采样和多通道输入ADC,因此每个通道的采样速率仅为62.5ksps,而且该LPF还可以过滤来自模拟前端的更多噪声,并为整个信号链提供更好的性能。
    感谢您查询E2E。

    此致
    戴尔