This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:有关报警功能的一些问题

Guru**** 2996560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659750/ads8694-some-question-on-alarm-feature

部件号:ADS8694

大家好,我对ADS8694的报警功能有一些疑问。 在数据表8.3 .11中, 当特定信道遇到警报条件时,将触发警报信号。 但ADC的分辨率是18位,阈值寄存器的数据是16位。 这两个信号在内部电路中的比较情况如何?

状态将在SCLK信号的第16下降沿上更改。 它从CS低时开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有任何有关此问题的更新消息? 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Charles:

    是的,您需要将CS设置为低,这将在您开始计数时启动。 我不认为16时钟计数和18位之间有一个不正确的角,但如果我不得不猜测,我会说这可能与有效位数有关。
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Cynthia

    感谢您的回复。 我不清楚内部电路是如何工作的。 您能给我更多关于报警功能的说明吗? 他们是否在同一个时钟上工作,对吗? 电路可能先将数字转换为模拟,然后相互比较,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    设备不会将报警的数字阈值转换为模拟阈值。 发生的情况是,模拟输入信号转换为其数字值,然后与数字报警阈值进行比较。 他们都在SCLK上工作。
    我进一步研究了设备的18位分辨率与16时钟计数之间的相关性。 报警寄存器具有16位阈值,因此您可以编程到设备中的数字阈值为16位长。 然后将此16位阈值与设备输入的16 MSB进行比较。 由于警报只有16位长,因此警报只需要16个SCLK计数。
    设备仍具有18位分辨率和数据输出。

    希望这能有所帮助,
    Cynthia