This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:接近最大输入电压时的半刻度读数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, ADS8861, LM4120, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650070/ads8861-half-scale-readings-at-near-max-input-voltage

部件号:ADS8861
主题中讨论的其他部件:ADS8860LM4120THS4551

我正在使用ADS8861来转换0伏至5伏(2.5伏+/-2.5伏)的差分模拟信号。 即使输入端的电压扩散值为4.45V,我在SPI总线上读取的ADC值也仅为3.1516万。  我正在设计中使用ADS8860单端ADC,它工作正常,但这种差分版本似乎没有按预期工作。 我的电路是:

读取值时SPI总线信号为:

请您帮忙,因为我一直在用我的头敲打这面墙。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    对于ADS8860,该器件支持单端输入,代码结果采用直二进制格式,涵盖0V至满刻度的输入电压范围。

    如您所述,ADS8861支持+/- VREF的全差分全刻度范围。  代码结果采用双补码格式,其中x7FFFh对应于正满刻度,而X8000对应于负满刻度(见下文)。  示意图显示LM4120-5V参考电压,因此最小有效位(LSB)权重为2x (VREF/2^16)=152uV。

    -示波器显示x7B1Dh或3.1517万d的转换结果;该结果对应约+4.79V的电压。  这是否是施加在输入处的电压? 或者,在上述情况下,输入端施加了什么电压?

    ADS8861数据表建议在器件的参考引脚上使用10uF旁路电容器。  参考引脚处是否有旁通电容器?  请注意,LM4120建议使用1uF电容器额定负载,以确保稳定性, 但通常,我们建议使用参考缓冲放大器来驱动SAR ADC的参考输入。 此应用程序使用的最大数据速率是多少?  在较慢的数据速率下,该器件可以使用ADS8861数据表图68中建议的低功耗参考驱动器电路。

    谢谢,此致,

    Luis Choye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    多谢详细的答复。 我想我一定是胖的,因为我不明白。 我重新阅读了数据表,但这对我来说毫无意义。

    让我解释一下。 我使用差分信号的原因是为了尽量减少共模噪音。 我的共模信号范围从+/- 0.01V (共模)到+/- 2.4V (共模)。 我想要的是这些电压之间的电压差,+0.02V到+4.8V,请你解释一下我如何得到这个数字。

    非常感谢
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    ADS8861接受同模电压高于GND的单极差分信号;遗憾的是,它不接受低于GND的共模电压。  参考电压(VREF)和GND针脚定义输入的输入电压范围。

    在此器件中,具有一定的灵活性,因为共模可以在GND和VREF之间变化,对于小差分信号,不必在VREF/2处固定;  但是,必须强调的是,为了有足够的余量来容纳最大的满刻度幅度范围,共模电压必须以VREF/2+/-0.1V的共模为中心。  

    例如,如果VREF=4.5V,为了有足够的余量来容纳+/-4.5V全差动信号,最佳共模电压需要偏置在2.35V和2.15V (VREF/2+/-0.1V)之间。 VREF电压和GND定义正(AINP)和负(AINM)输入可以摆动的电压,因此,当共模电压接近VREF (或GND)时,净空减小,输入不能再摆动整个范围。  

    在许多应用中,差动输入SAR器件由全差动放大器(FDA)(如THS4551)驱动。   FDA的一个优点是可以使用VOCM输入引脚独立控制FDA的输出共模电压,而不受差动输入电压的影响;FDA可用于将共模电压转换为VREF/2并驱动SAR ADC。  请参见下图和一篇简短的文章,讨论全差分SAR ADC的输入电压范围。

    如果您有任何疑问,请告知我,

    谢谢!

    此致,

    Luis Choye

    关于全差分SAR ADC的短文:

    www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=483&doc_id=56.45万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Luis。 我认为问题实际上在于我的第一个放大器的几个阶段,它使用单个2.5V VCM,将VIN+设置为2.5V-5V,将VIN-设置为0V-2.5V。 通过将VIN+ VCM降低至1.25V并将VIN- VCM增加至3.75V,我相信我会最终获得VIN+和VIN-,其范围从1.25V到3.75V,然后通过我们的VGA放大以覆盖整个0V-5V范围。

    我将获得一些替换运算放大器来尝试此操作并查看其是否正常工作。