This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:jesd204B参数设置

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647162/ads42jb69-jesd204b-parameters-setting

部件号:ADS42JB69
主题中讨论的其他部件: ADS54J60

在ADS42JB69器件中,关于jesd204b设置,是否还可以使用设置模式L =4,F =2,M =4? 我需要使用此设置,因为AD在jes204b IP中处于双工模式,并且DAC需要此设置。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armando,

    此设备只能在"M"设置为1或2时运行。 ADS54J60部件系列或ADC34J4x系列提供了这种442模式。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    感谢您的快速回放,但这意味着第页中的表10。 数据表ADS42JB69的37?

    此致

    Armando
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armando,

    此表介绍了ADC在JESD链路启动的ILA序列期间通过的参数。 这符合JESD204B标准。

    此致,

    Jim