This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:如何测量波形上的EVM (错误矢量幅值)

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650878/dac38j84evm-how-to-measure-the-evm-error-vector-magnitude-on-the-waveform

部件号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVM

您好,

如何在将由 DAC38J84EVM + TSW14J56EVM生成的LTE波形上测量EVM (错误矢量幅)?  

我们能否从DAC38J84EVM+TSW14J56EVM生成我们自己的LTE波形?  

如果我们必须使用测试文件中的LTE波形而不是我们自己的波形,那么我们是否可以使用Matlab将.TSW转换为MATLAB格式进行EVM测量?

此致,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    HSDC Pro还允许在通过TSW14J56EVM将模式文件加载到DAC时导入.csv文件。 HSDC Pro安装目录中包含一个正弦波示例。 单击加载外部阵列文件以显示文件夹,如下所示。

    工具(如MATLAB)可用于创建您选择的波形,然后可保存为.csv格式,以便导入HSDC Pro。 请注意,示例正弦波.csv文件中有两列。 第一列用于通道1,第二列用于通道2。

    此致,