This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0508万:三态输出?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC7568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650705/dac80508-tri-state-output

部件号:DAC8.0508万
主题中讨论的其他部件: DAC8750DAC7568

大家好,

我有一位客户对 DAC8.0508万有疑问:是否可以将输出切换为高Z状态? 数据表对此不清楚。

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mihir,

    感谢您的查询。 DAC8.0508万的内部下拉电阻为1k欧姆至接地,在断电时激活。 在此模式下,输出放大器关闭。 因此,DAC不会在这些引脚上驱动任何内容。 我们在输出中没有高-Z选项。

    如果您可以向我们提供有关您的要求的更多详细信息,我们可能会提出一些具体的建议。 如果您需要共享机密信息,我们可以将讨论内容发送到邮件。

    希望这能回答您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您如此迅速地回复我。

    客户需要具有三态输出的DAC,其中输出引脚可设置为High-Z 与DAC8750类似,但具有更多通道。 你有什么建议吗?

    谢谢,此致,
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mihir,

    此外,为了建议正确的DAC,请提供有关要求的更多详细信息。 请注意,DAC8750是电流输出DAC,而DAC8.0508万是电压输出。 请您回答以下问题:

    决议
    2.通道数
    3.电压/电流输出
    4.输出范围
    5.终端设备

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    要求如下:

    1.分辨率>=10位
    2,8个通道
    3.小包装
    4.电压输出
    5.终端设备:医疗诊断。

    此致,
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mihir,

    您可以了解DAC7568。 它具有High-Z输出选项。

    希望它能回答您的问题。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    看起来不错! 感谢您的帮助!

    此致,

    Mihir