This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:使用数字变阻器调节负电压LDO

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-100, DAC7574, DAC6574, DAC8550, OPA188, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657927/tpl0102-100-using-a-digital-rheostat-to-adjust-a-negative-voltage-ldo

部件号:TPL0102-100
主题中讨论的其他部件: DAC7574DAC6574DAC8550OPA188OPA656LMP9.2066万

我希望使用TPL0102-100作为I2C变阻器来控制TPS7A3301稳压器的输出电压设置。  这很棘手,因为输出电压为负。  我的想法是将TPL0102-100的工作环境的所有电压降至-6.5V,以便将所有数据表要求转换为较低的等电位"GN"。  然后,我想使用隔离耦合将SCL和SDA从我的主环境连接到TPL0102-100。

是否有人尝试过此类操作来调整负电压调节器的I2C?  对于随附的示意图,是否有任何原因导致此概念不起作用?   

e2e.ti.com/.../NegativeVariableLDO_5F00_Concept19Jan18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 我建议不要将OUT和FB针脚之间的电阻配置为可变,而是将FB和GND针脚之间的电阻设置为可变。 FB和GND之间的电压保持在TPL0102-100的工作范围内,因此您不需要不同的接地电位和隔离器。

    希望我回答了你的问题。 如果您发现上述解决方案存在任何问题,请告诉我。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 但将电阻器分压器的底部作为数字电位计会导致[- 6.2 ,- 1.8 ]V调整范围的输出电压调整高度非线性粒度。 在该范围的最低点,一键跳电压高达0.4V,这一点尤其糟糕。 我需要一种更线性的行为,在整个范围内,每个旋钮单击的输出电压变化约为0.02V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    我理解您的顾虑。 如果您愿意使用DAC代替DPOT,您可以查看以下E2E帖子:

    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    这也使您可以灵活地在设计中使用更高分辨率的DAC。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了DAC的文章,我对这种方法持开放态度。 TI制造哪些DAC部件来完成负电压TPS7A3301 LDO稳压器的工作? (Vref=-1.17V,Vnom =-4V,DeltaVDAC ?,DeltaV_margin=+/-2.5V,...)。 我需要四个相同电路的独立信道,因此,多信道DAC将具有吸引力。 必须具有I2C控制功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    我不是很清楚你对上述员额的要求。 请您将其格式设置为以下格式吗?

    1. DAC输出范围:?
    发援会决议:?
    3.频道数目:4.
    接口:I2C

    从表面看来,DAC7574非常适合您的情况。 为了实现双极输出,我们可以使用外部运算放大器。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,谢谢。 我不确定如何将电路要求最好地转换为DAC输出范围和分辨率要求,但DAC7574看起来是一个很好的开始。  请参阅下面的附图,希望它能更好地解释我的最终要求。  DAC7574似乎可以提供比我需要的更好的调整粒度,但这没有问题。

    我不确定我是否理解使用外部运算放大器来获得双极输出的含义。  这是否是为了使电流通过 R3进行源和电流阱, 以在输出电压范围(-4V)的中心点进行输出控制?

    DAC7574是否有EVM套件?

    谢谢,Carl

    e2e.ti.com/.../DAC_2D00_ControlForNegative_2D00_VoltageLDO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    DAC7574有一个EVM: www.ti.com/.../dac7574evm。

    如果12位在较高的一侧,则可以使用10位变体DAC6574。

    要将单极输出转换为+/- VREF范围内的双极,您可以查看DAC8550的“应用”部分。 或者,您可以查看此TI设计中的通用电路: www.ti.com/.../slau525.pdf

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,谢谢。  我正在详细了解使用OPA188电路提供设置点调整功能的详细信息。  我将会有一个新的论坛草图  供大家尽快查看。  同时,我还需要一个监视器A/D转换器来读取这四个通道电压中的每一个。  我现在使用的是LT2487,但它不像我希望的那样有效。  TI是否提供了12位替代此16位Linear Tech部件(四通道,I2C接口)?  请告诉我。

    谢谢!

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照文章“为您的电压调节器提供应有的容差”和TI精密设计“单极电压输出DAC的双极+/-10V模拟输出”(SLAU525)的概念,我进一步开发了我的解决方案。 我觉得我已经接近了,但还没有达到。 请参阅新附件。 我认为我不需要发送到LDO的V_Ctrl信号是双极的。 但是,我确实需要V_Ctrl信号才能同时获得源电流和汇电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我应该能够简化DAC - OpAmp电路。  我可以为OpAmp使用其他哪些选项?  OPA188目前不在我的库中,它不需要宽电压范围,我不需要V_Ctrl信号为双极。  我确实需要能够提供和接收直流电流。  请参阅附件...

    e2e.ti.com/.../DAC_2D00_OpAmpControlForNegative_2D00_VoltageLDO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    DAC7574可以将源电流和汇电流控制在指定的限制范围内。 请参见数据表中的图13 - 15。 如果您的电路需要比这更高的电流容量,并且您不需要双极输出,您可以在简单的缓冲器配置中使用输出运算放大器。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,我简化了电路,在反相放大 器配置中使用OPA656运算放大器(已在我的库中),使V_Ctrl从0V变为-2.2V,因为V_DAC从0V变为+5V。  请查看我的新附件。  我正在等待一些样品零件来试用。

    TI是否提供具有非易失性存储器的DAC,以便在电源循环期间存储最后的设置?  请告诉我。

    谢谢,Carl

    e2e.ti.com/.../DAC_2D00_OpAmpControlForNegative_2D00_VoltageLDO26Jan18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    大多数运算放大器都是引脚到引脚兼容的,因此,您可以对不同的部件号使用相同的光栏。

    您发布的电路看起来不错。 我只关心C负荷。 如果超过运算放大器的C负荷极限,则需要运算放大器反馈路径中的补偿R-C。

    如果您需要非易失性存储器来存储配置,则具有DAC7574的现有电路将无法工作。 我可以想出两个方案来实现这一点:

    1.在运算放大器的反馈电路中使用DPOT,它与您在上次POST中上载的电路相同,并使用固定电压驱动运算放大器输入,而不是DAC。 您需要查看8位分辨率是否适合您。
    2.或者,您可以使用LMP9.2066万而不是DAC7574。 它具有EEPROM,还支持自动温度补偿。 它具有双极输出-因此无需运算放大器。 限制是它只有2个信道。 所以,你需要其中两个。

    此致
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,谢谢。  我正在等待样品零件来试用此解决方案。  我会告诉你这是否解决了我的问题。

    附注 :我没有填充C_LOAD。

    此致,

    Carl

    e2e.ti.com/.../DAC_2D00_OpAmpControlForNegative_2D00_VoltageLDO31Jan18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在要结束这项工作。 如果发现问题,您可以重新打开它。

    此致,
    Uttam