This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:输入偏置电流,模拟输入泄漏电流的最大值和最小值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650796/ads1282-maximum-and-minimum-value-of-input-bias-current-analog-inputs-leakage-current

部件号:ADS1282

大家好,

首先,输入偏置电流ADS1282的最大值和最小值是多少? ADS1282数据表仅显示输入偏置电流的典型值。

其次,我没有看到任何有关ESD二极管和多路复用器泄漏的模拟输入泄漏电流的信息。 这些信息对我的设计至关重要。

此致,

Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren:

    遗憾的是,我无法为输入偏置电流规格设定正式的上限和下限。 要真正验证这些规格的限制,需要在最终测试中对其进行完全表征和/或测量,以确保产品符合数据表规格。

    ....从我在这个上看到的数据来看,最大输入偏置电流可能是典型值的2-3倍,但同样,这不是我可以保证的值。

    ...我们已经了解了输入偏置电流与输入电压和温度,下面是有关这些关系的典型数据:

    对于ESD二极管造成的漏电流,在一定程度上,该信息包含在输入偏置电流规范中。 但是,输入偏置电流可能仅导致PGA正常输入共模范围内发生的ESD泄漏。 违反输入共模范围并应用接近(甚至超过) AVDD或AVSS电源电压的(绝对)输入电压,肯定会导致ESD泄漏电流显著增加。

    实际上,您可能需要设计自己的外部ESD或过压保护电路,因为内部ESD保护主要是为在处理和组装过程中保护设备而设计的。 为了防止现场发生功率较高的瞬态事件,需要更大的ESD二极管和外部组件。 这些器件通常具有更高的漏电流,因此请特别注意模拟输入上使用的组件的漏电流,因为这些漏电流几乎总是更大的。

    我希望这些信息能有所帮助!

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的留言。

    此致,

    Eren