This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5231EVM:在预烧测试后出现过电流限制

Guru**** 2523280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5231EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650596/ads5231evm-over-current-limitation-after-burn-in-test

部件号:ADS5231EVM

我们购买了ADS5231EVM卡。 使用默认说明进行连接。

3.3 V ADC输出缓冲器电源至J17并返回至J18。
3.3 V ADC模拟电源至J11并返回至J10。
使用具有50W输出的函数发生器将45MHz,1.5 V偏移,3V方波信号输入
J3.
使用具有50W输出的频率发生器提供10.1 MHz,0-V偏移,-1-dBFS振幅,
正弦波信号进入J15。

首先,ADS5231EVM与下图一样出色。 提取的数据被正确重建为十进制正弦波形。

1周后,电源进入'cc'状态。 ADC内核功率似乎正常。
但输出缓冲电流达到150mA,如下图所示。 时钟输出引脚未能触发逻辑分析器。

是否有人对这种现象有任何想法?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Den Chao,

    我们正在对此进行调查,不久将与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEN,

    在帖子中,您提到了烙印测试。 该板是否放置在温度室中? 如果是,您得到的是多热? 这些主板不是为温度测试而设计的。 您是否断开了电源并 测试了主板上的缓冲器电源是否短路? 如果确实存在短路,您可能需要尝试清洁两个缓冲设备周围的区域。 可能有一些助焊剂积聚,形成了这种短款。 如果您有超音速清洁剂,我建议您使用。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只是计划开始进行烧烤测试。 温度设定为25摄氏度,PCB保持运行一周。

    感谢您的回复

    此致,

    DEN