This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:3线RTD传感器开路状态检查问题

Guru**** 2923820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649682/ads1220-3-wire-rtd-sensor-open-status-check-problem

部件号:ADS1220
在“线程: ADS1247”中讨论的其他部件

我的客户需要检查传感器状态(开路或短路)。

简单的方法是使用消耗电流,但这会影响正常测量,因此客户希望使用其他方法来检测状态。

 

我们是否可以使用如下所示的上拉/低电阻器?  如果是,如何设计两个电阻器的值?

期待您的回复,谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    通常,您希望使用尽可能高的电阻值来限制添加到测量中的电流量。  任何泄漏都会产生错误,因为二极管往往会泄漏。  如果有足够的电流流经滤波器电阻器,则可以测量电压差。

    我会说最小值为1M欧姆,但我会尝试最大值为50米的10到20M欧姆。

    该图似乎是低侧参考,但该图显示IDAC电流的AGND路径不正确。  R6和R7的接头应接至AGND。  此外,AIN1和AIN0的连接也是向后的。  AIN1应连接到ADC的AINP,AIN0应连接到AINN。  此外,R9应连接到AGND,而R10应连接到VCC以进行此配置。  或者,您可以相应地反转RTD连接。  请参阅第52页ADS1220数据表的9.2 第2节。  图77显示 了3线RTD的典型RTD连接。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您对设计错误的详细答复和更正。

    我使用TINA模拟使用外部上/下拉电阻器的RTD开路,结果如下所示。 (我使用ADS1247替换ADS1220,仅用于仿真)

    如您所见,VF1的电压为10kv,VF2的电压等于IDAC2*RREF;这不是一个好的结果,我不能用它来确定RTD是否打开。

    客户想要 在不使用BCS的情况下检测RTD打开状态,因为这会中断正常工作;您是否有任何解决此问题的建议?

    非常感谢。

    此致,

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    问题在于模拟。  从3.3V源产生10kV电压将非常令人印象深刻,但却不可能。  在这种情况下,恒定电流源不会提供电流,因为未满足IDAC合规性。  必须有一个到AVSS的当前路径。  在这种情况下,AINP将被拉高,AINN将被拉至820mV。  结果应该是正的满刻度。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob,ö m

    感谢您的回复。 我做了实验室测试,结果很成功。

    圣诞节快乐,新年快乐!

    此致,

    Marc