This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:快速初始化故障,不带零,替换CS5530

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650284/ads1232-fast-init-fault-not-with-zero-replace-for-cs5530

部件号:ADS1232

大家好,

当我们使用ADS1232时,我们发现ADS1232不能正确初始化...问题是当我们关闭设备电源然后立即打开电源(它总共需要大约2秒),它似乎不能正确地初始化ASD1232, 但是,当我们关闭设备电源一段时间(>10s就足够了)时,ADS1232可以正确初始化

我们使用ADS1232替换CS5530,面对此问题,可能需要您的专业解答来帮助。 它会影响什么? Tks ~

图1,打开我们的InitAD时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加sch,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Comet您好

    您看到的问题很可能与设备启动或重新启动时出现的不正确POR有关。  确保启动时PDWN针脚较低。  添加下拉电阻器(47k欧姆) 有助于完成此操作,直到启动微控制器,并可将PDWN控制设置为低状态。  在模拟和数字电源均达到标称值后,将PDWN引脚置于高位。  大约100毫秒后,以100us低时间对PDWN引脚进行脉冲。  这应允许 ADS1232在每次开机循环中正确重新启动。  我们希望在不久的将来将这些信息纳入数据表中。

    此致,

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!  

    Tks,所以我们应该在通电时保持PDWN低电压,然后在晚100毫秒时将其调高?您需要很长时间。 我n`t数据表中的PIC也很好,但不是最好的,是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Comet,您好!

    其中一些图片需要更新,正如我在上一篇文章中提到的那样。  初始延迟是从已有很长时间的'冷'启动开始的最低要求。  如果电源电流应断开,POR可能无法正常运行,这将需要PDWN脉冲。  我根据测试给出了100毫秒的启动延迟。  您可能不需要等待这么长时间,但PDWN针脚应采用脉冲高-低-高,以便在任何情况下都能正常启动。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OK (确定),TKS~