This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:与ADS8900B一起使用的参考

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650171/ads8900b-reference-used-with-ads8900b

部件号:ADS8900B
主题中讨论的其他部件: REF5045OPA211

数据表图33中的ADS8900B使用了什么外部参考,使用了什么参考输出上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl,您好!

    在REFBUFOUT引脚上使用内部缓冲器和22uF X7R级旁路电容器时,REF5045与图105所示的电路一起使用。 不带缓冲区的REF5045用于生成不带缓冲区的外部引用。 我必须与团队确认,驱动SAR ADC的外部参考缓冲器使用了哪个缓冲电路。 我将确认并向您提供此信息。

    谢谢!
    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl,您好!

    向小组确认图105上的电路用于在REF输入处使用22uF旁路电容器的内部缓冲器。  对于外部缓冲区,使用了OPA211。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    此致,

    路易斯