This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:脉冲响应

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657274/dac5652a-pulse-response

部件号:DAC5652A

您好,

我们的客户使用DAC5652A。

客户估计具有脉冲响应的DAC5652A的输出电压。

脉冲响应和直流电之间大约有5mV的差值。

能告诉我什么错了吗? 或者差异是合理的?

客户的配置如下。

参考电压:LDO提供的1.25V外部参考电压

重置:2.1 千欧

IOUT_FS = 19mA,VOUT_FS = 474mV

单端24.9 ohm端接,IOUT1和IOUT2

模式:H

GSET:H

电路:DAC5652A,温度电阻器,OPAMP

当然,我要求客户在没有OPAMP的情况下进行估算。 但结果不会改变。

我检查了客户的PCB布局。 DAC5652A和OPAMP的距离小于15 mm。

没有电容器部件和杂散电容器。

我附上示波器截图。

e2e.ti.com/.../DAC5652A_5F00_pulse_5F00_response.pdf

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki,

    有人将很快就此问题与我们联系。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    是否有任何更新?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在座有人吗?

    是否可以使用单端输出获得稳定性能?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki,

    您的请求在我们的队列中。 稍后有人将对此进行调查。 您能否详细介绍一下设置? 当DAC输入代码处于恒定值 时,与脉冲处于逻辑低代码值时,5mV是否补偿了差值?  屏幕截图看起来像脉冲也有偏移。 当输入数据完全为“0”或满刻度时,这些图与DAC输出如何比较?  如果脉冲周期发生变化,偏移是否会发生变化? 输入DAC的脉冲数字值是多少?  请告诉我们申请的用途是什么?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    感谢您的回复和支持。
    我将客户的设置描述如下,

    2E5h ----- 0B2h -------- 3FFh (数字输入代码)
    343mV 82.4mV 474mV (从设置值计算)

    342.2mV 84.1mV 471.4mV (直流结果)
    346.3mV 90.4mV 465.2mV (脉冲响应)

    (1LSB = 0.463mV)

    我无法在此帖子中打开客户的申请。
    但客户需要产生脉冲电压。

    我将要求客户评估脉冲周期变化。

    此致,
    Naoki Aoyama