This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P22:ADS62P22未为相同输入提供不同的计数

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649457/ads62p22-ads62p22-is-not-giving-different-count-for-same-input

部件号:ADS62P22

       我们正在其中一种设计中使用ADS62P22。 有些芯片给出正斜率,有些则给出相同输入的负斜率。 以下是行为。 请帮助我们了解差异。 ADC_INPUT正极(ADC_INP)和ADC_INPUT负极(ADC_INM)在这两种情况下相同。  

有些切屑正斜率。 以下是数据和图形:

直流电压

十六进制

12月

ADC_INP

ADC_INM

0

723

1827.

1.43

1.54

0.5

835

2101.

1.5

1.47

1.

955

2389

1.57

1.4

1.5

A6A

2666

1.64

1.33

B97

2967

1.71

1.26

2.5

cB0

3248

1.78

1.19

3.

DD0

3536.

1.85

1.12

3.5

eed

3821.

1.92

1.

3.9

FBC

4028.

1.97

1.01

 

有些切屑会产生负斜率。 以下是数据和图形:  

直流电压

十六进制

12月

ADC_INP

ADC_INM

0

8CE

2254.

1.4375

1.54

0.5

7C3

1987年

1.5065

1.4752

1.

6B7.

1719.

1.5765

1.4052

1.5

59F

1439.

1.647

1.3352

48c

1164.

1.7173

1.265

2.5

37B.

89

1.7876

1.1951

3.

26D.

621.

1.8578

1.1253

3.5

160

352.

1.9275

1.0559

4.

52.

82.

1.9953

0.9884

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gonugunta,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    请告知我们状态。 我们正在等待您重播。 它正在阻止我们的发展继续前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harsha,
    请通过sourabh.gupta@ti.com与我联系以获得详细答复。
    此致,
    Sourabh