This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:成像应用的噪声性能(离散输入信号)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648709/adc3443-noise-performance-for-imaging-application-discrete-input-signal

部件号:ADC3443

您好,

我们正在使用ADC3443对图像传感器的输出进行采样。 因此,输入将使用全差动输入缓冲器进行直流耦合。

我们想估计ADC在这些条件下的噪声性能,但噪声性能始终是为高频模拟信号指定的,而在我们的应用中却并非如此。 该信号由连续电压级别组成。 即使转换具有高频内容,我们也会在信号稳定时(即在DC时)对其进行采样。

因此,我有两个问题:

-在采样时钟的整个半段期间,S&H电路是否处于采样模式?

如何计算ADC的直流输入信号的噪声性能(SNR,...)?

感谢你的帮助。

此致,

Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lionel:

    我们正在调查您的问题,并将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,采样时钟的一半时间内,S&H电路处于采样模式。

    2.您可以记录一组ADC的连续时间域样本(如64k),然后查找样本的标准偏差,并将噪声处理为20*log10(STDev/(8192/sqrt(2))。

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sourabh,

    谢谢你。 我刚开始没有看到您的答案...

    关于第二点,我的问题是了解在使用直流信号驱动其输入时,ADC的噪声性能是否有可用的规范。 我们正在为我们的应用选择ADC,我们需要确保ADC满足我们的性能目标。

    此致,

    Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lionel:

    对于直流输入,ADC的SNR接近73至73.5 dBFS。

    此致,

    Sourabh