This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:如何了解数据速率和信道循环吞吐量

Guru**** 2820005 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660460/ads1256-how-to-understand-data-rate-and-channel-cycling-throughput

在“线程:ADS1256”中讨论的其他部件

Matt,

谢谢。

我还可以问一下ADS1256吗?

我很困惑如何理解数据表中的表14。

数据速率和循环吞吐量有何区别?

以及如何理解使用输入多路复用器的稳定时间? 我们似乎不必考虑使用多路复用器的设置时间,因为ADS1256输出在主机读取数据之前会变得稳定。   

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyiki-san,

    我可以帮助解决这个问题...

    与我们的许多具有sinc筛选器的 Δ-Σ ADC一样,第一个转换结果通常会延迟,并且不会以预期的数据速率显示。 这是由于更高顺序的sinc筛选器需要多个转换结果才能计算移动平均值。 计算移动平均值后,数据将在预期输出数据速率间隔开始显示。

    一般而言,SINCx过滤器的第一个转换结果需要大约"x"个周期才能计算平均结果。 有关此行为的更多信息,请访问:    

    现在ADS1211的数字滤波器也是一种多级滤波器。 第一级为SINC5过滤器,第二级为平均过滤器(与SINC1过滤器相同),如下所示。

    由于此体系结构以及数据进入第一阶段的速度必须快于进入第二阶段的速度(因为输入被过采样,每个阶段都要抽取数据速率的小数),此筛选器的整体稳定时间取决于DRATE设置的平均值数。 当平均值数量较大时(即数据速率较慢),SINC5过滤器有足够的时间在一个数据速率周期内稳定下来。 但是,在最快的数据速率(旁路平均器)下,SINC5过滤器没有足够的时间在一个周期内稳定下来,因此有效数据速率似乎需要5个周期才能稳定下来(由于SINC5过滤器),如表15所示:

    ADS1256设计用于屏蔽此稳定时间;因此,您无需忽略第一个转换结果。 相反,ADS1256将自动延迟/DRDY信号,直到数字滤波器有时间稳定。

    当多路复用通道时,您将始终重置数字滤波器,您的有效数据速率将永远不会像连续输出数据速率那样快。 因此,数据表中表14的目的是让您了解在多路复用应用中使用ADS1256时可以实现的最快有效数据速率。

    我希望这能有所帮助!

    此致,
    Chris