This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:DAC3482evm中的内插

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660373/dac3482evm-interpolation-in-dac3482evm

部件号:DAC3482EVM

使用1x插值时,谐波/噪声增加了输出信号。 而 使用4x插值时,输出信号中的谐波/噪声较少。 是否有方法减少插值为1x的输出信号中的噪声/谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mayank,

    有几个旋钮可以尝试调整以减少输出时的毛刺。 其一,将HSDC PRO中的缩放系数减少几个小数位。 尝试使用0.7而不是1。 您还可以尝试在 DAC348x GUI中降低/调整DAC增益。 您也可以尝试调整两个I&Q信号的QMC增益。 尝试找到这些变量的良好组合,以获得所需的输出功率,同时保持良好的性能。

    此致

    优素福