This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:链路断开,与Windows 7兼容

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650122/ads1299eegfe-pdk-broken-link-and-windows-7-compatibility

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1299

我们正在考虑订购 ADS1299EEGFE-PDK以评估ADS1299。

但有两个问题:

1. TI的产品网页上声明支持Windows 7。 但是数据表指出不是这样。 由于我们在开发PC上运行W7,因此在购买之前务必要注意这一点。 我们非常感谢您的反馈。

2.用于下载和测试软件的FTP (我们将在W7 PC机上尝试)似乎已损坏。 请检查并确认是否应使用新链接?

我指的是此页面(请参阅此页面上断开的软件链接并提及W7)

提前感谢

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Henry,

    ADS1299EEGFE-PDK的FTP链接应该是好的,您收到的错误信息到底是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的回答。 在阅读您的消息后,我再次尝试了 可从TI网站 上获得的有关ADS1299EEGFE-PDK的FTP链接(ftp.ti.com/.../ads1299-eeg-fe-1.0 .2.exe)。 这一次它成功了。

    在我写原始邮件的那一天,无法访问FTP服务器。

    再次感谢您的反馈。