This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:通过TSW14J10和KC705连接到HSDCproGUI

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44, ADC34J45, ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648835/adc34j45evm-connecting-to-hsdcprogui-via-tsw14j10-and-kc705

部件号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他部件:ADC34J45,ADC34J44 LMK0.4828万

您好,

我们计划在基于Xilinx FPGA的应用中实施ADC34J45,并希望基于ADC34J45EVM检查其适用性

结合Xilinx KC705评估板,TSW14J10 FMC-USB转插卡和HSDCpro GUI。

应用软件包中的系统初始化文件(slac667c.zip,slwc107s.zip)

"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\14J10KC705 Details\ADC files\ADC34J44_LMF_4421.ini"

"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADC3xxxx\Configuration Files\ADC3xJxx_128MSPS操作_LMK_setting.cfg  

我无法使用HSDCpro GUI读取捕获的信号。

使用以上列出的文件进行初始化后,系统似乎可以运行(没有超时错误消息,按下Capture (捕获)按钮后,捕获周期完成)  

但在CH1..4 (无噪声基底)上,读取数据为恒定8192。 向Ain_P提供10dBm 1.25Mhz信号   

我在TI E2E社区的一个线程中找到了文档ADC34J44_TSW14J10_KC705.pptx。

在第2页(设置说明)中 ,ADC34J45EVM配置文件ADC3xJxx_125MSPS_KC705.cfg已被描述。

ADC34J45EVM软件包(slac667c.zip)中似乎未包含此特定配置文件。

如果 可以解决问题,请提供文件ADC3xJxx_125MSPS_KC705.cfg

或者,请提供其他 提示,以便我可以继续处理该问题?

此致,

Heiko