This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:如何用连续模式读取所有寄存器数据?

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298RECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658960/ads1298recgfe-pdk-how-to-read-all-register-data-with-continuous-mode

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298

您好,
我尝试修改ADS1298的LV驱动程序,使其“拼接”连续数据采集的结果。 其目的是在记录信号时看到几乎实时的信号。
但是,如果数据较高(f/64或f/128),则数据将失去一致性(用户指南中已指出了这一点)。
是否有办法消除这些频率下的数据丢失?
或者是否有已知的连续数据采集上限?

非常感谢您的帮助,如果您需要,我很乐意提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lukas!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 从ADS1298RECGFE-PDK获取连续数据的限制不是LV的问题,而是控制器板上的内存和USB传输的限制。 不幸的是,对于现有的硬件,我不知道有什么方法可以避免中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,
    请您推荐一些替换MMB0的产品
    (我的理解是,这是您要解决的瓶颈)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lukas:

    很抱歉耽误您的时间。 在我的头脑中,我没有关于备用控制器的任何具体建议。 您真正需要考虑的是您正在使用的信道数量和ADS1298的数据速率。 设置一个校准缓冲区,使您可以在将数据传输到PC的同时继续捕获数据,这将为您提供所需的功能。 不幸的是,MMB0并未按这种方式设置。