This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:HSDC Pro Automation DLL Python Script。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649446/tsw14j56evm-hsdc-pro-automation-dll-python-script

部件号:TSW14J56EVM
主题中讨论的其他部件:AFE58JD18EVM

你(们)好

我在论坛(链接)中找到了HSDC Pro Automation DLL的Python示例。 除了将数据保存到CSV文件之外,它的工作方式非常好。 有时数据未正确保存,问题如下图所示。

如何解决此问题? 或者是否有新版本的HDSC Pro Automation DLL Python Script? (因为我在2014年有一个)。

(我发布了一个非常相似的帖子,但存在问题,并且该帖子显示不正确。 如果是重复的,请帮我删除,因为我找不到自己删除帖子的选项。 谢谢)

谢谢!

比恩勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bien,您能附加CSV文件吗? 我会研究这个问题。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    感谢您的快速响应。

    附件是csv数据。

    e2e.ti.com/.../testData.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bien,
    使用最新的HSDC Pro版本4.8 (可在TI.com上获取),我们无法重现此错误

    您能否为我提供一些有关您的设置的附加信息:
    您使用的ADC,速率和样品计数(基本上,我们尝试复制的设置是什么)
    您使用的是什么版本的HSDC pro (帮助->关于)

    此外,您是否可以从TI.com安装最新的HSDC Pro版本?
    python脚本也应与新版本一起使用。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    我当前使用的是HSDC Pro版本4.5。 我将安装HSDCPro v.4.8 并使用Python-Script重试。

    关于我的设置,我正在使用AFE58JD18EVMTSW14J56来捕获数据。 采样率为50MHz,采样数为6.5536万个采样。 我将AFE58JD18EVM配置为输出测试斜坡并捕获测试斜坡。 我已经看到,使用HSDCPro GUI保存数据时,数据已正确保存在csv文件中。 但是,使用Python脚本(即hsdcdll.Save_Raw_Data_As_CSV)捕获和保存数据时,会出现上述错误。

    谢谢

    此致,

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bien:
    我们无法使用HSDC Pro版本4.5 安装复制此问题。

    您能否确认升级到4.8 是否解决了问题?

    如果不是,我们仍建议您继续使用4.8 ,因为它将更容易调试。
    如果错误仍然存在,请在4.8 中尝试此操作并将结果发送给我们:
    使用python脚本保存捕获(CSV文件中有错误),但此时停止脚本
    返回到HSDC Pro GUI并保存CSV而不提取
    这两个文件的结果将帮助我们调试问题,请将其发送给我们。

    请告诉我们您的发现。

    此致,
    Brian