This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4226:备用部件

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4226, ADS4229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657280/ads4226-alternate-part

部件号:ADS4226
在“线程: ADS4229”中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用ADS4226进行工作设计。但现在我很难购买此部件。

此零件是否已过时?  

我需要160MSPS ADC。 我看到ADS4229具有相同的引脚输出,而且编程寄存器映射也相似。

您认为我们是否可以使用ADS4229而不是ADS4226而不产生太大影响?

理想情况下,我希望采用ADS4226和ADS4229的电路板编程在160MSPS采样时不会发生变化。  这是否可行?

谢谢

Prasanthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasanthi,

    是的,您可以使用ADS4229代替ADS4226。 您可以以相同的方式对两个零件进行编程。 唯一的区别是ADS4229具有4 个附加寄存器,您可能需要对其进行编程。 您需要检查有关这些 寄存器的数据表以及是否需要对它们进行编程。

    我们为所销售的ADS4226和ADS4229 EVM使用相同的PCB。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这回答了我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    您能否告诉我ADS4226是否已过时,或者我们将在不久的将来获得可用性?

    谢谢
    Prasanthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasanthi,

    ADS4226的状态是生产,建议将该部件用于新设计。  目前,如果您需要购买原型设计产品,ADS4229还将以ADS4226指定的采样率工作。   此外,我将向您发送朋友邀请,以便我了解您的订单数量需求并告知更多可用性详情。


    此致,
    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasanthi,

    ADS4226现在可从TI商店获得。 您可以从ADS4226的产品文件夹中的“立即订购”选项卡下访问该商店,也可以直接访问store.ti.com。

    此致,
    标记