This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:过滤器问题

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659677/ads1174-filter-questions

部件号:ADS1174

我有一位客户询问有关ADS1174中的滤波的更多问题。 他们的实时数据似乎是正确的,但他们似乎在步骤响应方面遇到困难。 请阅读下面的回答:

我们的特殊应用需要同时采样两个不同的电压波形,每个波形都包含一个85Hz正弦曲线。  我们的输出采样率为976.56 采样/秒。  我们在低功耗模式下使用ADS1174,CLK_DIV设置为低。  我们有一个一级抗锯齿滤波器,其3dB频率约为800Hz。  我们的应用对相位极其敏感-我们正在精确地确定两个测量电压之间的相位差(85Hz频率)。

在正常操作下,一切正常工作。  如果我们对数字化数据执行滑动DFT,并在85Hz箱中查看,则信号是平滑和正确的。  但是,如果输入电压发现信号幅度突然变化(相位变化小但可检测),则DFT结果似乎不正确。  事实上,当DFT窗口在步骤变化中滑动时,输出量开始下降,我们看到在步骤变化通过DFT后,信号返回到预期水平之前,响应出现相当大的"骤降"。  它看起来非常像您在相移键控信号中看到的波纹(就像DFT窗口的左侧{pre-step}取消了右侧{post-step}一样)。  我们使用的是480点DFT和汉宁窗口。

 在全面披露中,我们正在研究我们的DFT方法,因为时间域数据看起来是正确的。  我们使用DAT记录仪(更高的精度和采样率)捕获了ADS1174输入时显示的数据。  在向下采样数据以匹配应用程序的数据并通过DFT信号链运行数据之后,我们无法重新产生此"骤降"行为。  这就是为什么我们想要了解更多有关ADS1174内滤波器的信息。  同样,我们正在尝试其他可能性,但希望从TI开始对话...

您是否认为这是一个“真正的”问题?

我们能否详细介绍筛选器?

您对客户还有其他问题吗?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geez Richard——你总是会问一些难的问题! 希望下周初有反应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,
    感谢您的所有帮助。
    请告诉我您能找到什么。
    感谢您的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您发布他们的问题。

    很可能,我认为客户看到的是ADS1174数字滤波器的组延迟和稳定时间的结果。 尽管它是线性相滤波器(意味着所有频率都具有相同的延迟),数字滤波器将引入38个值为组延迟的输出样本,以及76个输出样本,以便在步进输入后完全稳定。 您可以在图6中看到这一点。 如果进入的正弦曲线在输入处突然发生相位偏移,我想这看起来就像一个小而突然的"步骤"到数字滤波器,导致这种类型的沉降响应。

    很遗憾,我们无法向客户提供筛选系数。 如果他们还有其他问题,请告知我们。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan,
    感谢您的快速响应!
    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。
    Richard Elmquist