This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08的C代码示例

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650035/ads131e08-sample-c-code-for-ads131e08

部件号:ADS131E08

您好,

我从一个家伙那里读到了一篇文章,他请求ADS131的示例代码,并要求输入包含源代码示例的FTP文件的密码。 实际上我有同样的要求... 你能告诉我正确的材料吗?

谢谢你

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stephane!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您是否找到了存放ADS131E08归档文件的FTP站点? 位于此处:
    ftp.ti.com/.../

    如果您没有问题,我们可以将密码发送到您注册的myTI帐户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tom!

    我下载了档案,请您提供密码吗?

    再次感谢
    Stephane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    抱歉,您发送给我的ads131E08evm-fwsource.zip密码似乎无效...

    我没有尝试解压另一个,因为我不需要它。

    感谢您的帮助,
    Stephane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephane,

    您现在应该可以去了。