This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:交叉参考细节?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648849/dac8820-cross-reference-specifics

部件号:DAC8820
主题中讨论的其他部件: DAC8.0004万

您好,数据表中包含对LTC1597的引用, 但是没有提到这些部件应该具有多大程度的等效。  

具体来说,线性零件的一个特征是代码一致性毛刺,这在我的应用中非常重要。  

DAC8820在这方面是否“涵盖”? 例如,代码无关的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 关于LTC1597,我认为他们在数据表中没有提到过任何与代码相关或不相关的故障。 您是否从其他来源找到了信息? 关于DAC8820,我正在与内部团队进行核对-将尽快返回。

    您能否在此期间告知我们您的申请,以便我们更好地了解该要求?

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我对这件事的两分意见-

    这两种器件都是无缓冲MDAC,因此,浮故障规范将依赖于代码,其中主要传输转换是DAC切换中所有交换机的最大电荷注入的最坏情况,类似于无缓冲的R-2R DAC,尽管通常可能会稍低一些。 LTC1597使用脚注指定中等波形干扰能量,说明"注12:中等波形转换代码:LTC1591至LTC1591至10000000000000,LTC1597至LTC1597至101.1111万 01111111.1111万至1000万00000000。0万。",这是主要的传送转换。 DAC8820数据表的第4页提供了非常相似的规范,称为“DAC脉冲脉冲脉冲脉冲”,条件相同。 两种设备均指定2nV-s 我在LTC器件数据表上看不到任何指示来表明脉冲脉冲的一致性。

    当然,Uttam可以跟进DAC8820的任何特定信息。 这些设备中的独特设计技术可能破坏了建筑的一般性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1999年2月16位并行DAC具有1LSB线性,超低短时脉冲波形干扰和精确的4象限电阻器

    "16位并行DAC的设计特性具有Patrick Copley的1LSB线性,超低短时脉冲波形干扰和精确的4象限电阻器"

    LTC1597的新型专有去毛刺器将输出毛刺脉冲降低到1nV-s,这至少比任何竞争对手的16位电压输出DAC低十倍。 此外,脱毛器使脉冲脉冲脉冲对任何代码都是一致的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当数据表显示典型的2nV-s且具有规定的代码条件时,索赔1nV-s是很有趣的:)从保证的角度看,数据表中没有任何承诺。

    仍在努力验证我对上一个职位的假设。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    让我补充我的两分。

    对于在具有高THD要求的交流应用中使用DAC,代码到代码毛刺能量成为一种限制,特别是代码相关的毛刺;因为它在频率(FS - 2fo)下显示为干扰,其中FS是采样频率,fo是基本频率。 根据您的外部滤波器,此谐波可能会也可能不会被滤波并以THD显示。 如果整体浮华能量较小,则此谐波的影响将降至最低。 另一种方法是使用更大的采样率,以便谐波落在滤波器带外。 无论DAC具有内部去污器还是某些其他设计机制来最小化浮故障,整体浮故障振幅都将受到影响,而不是代码依赖性。

    就竞争产品而言,DAC8820具有相同的短时脉冲波形干扰数,即典型的2nV-s。 此外,如果您查看THD数字,竞争对手只会在一个频率上提及它,而我们会显示不同频率范围和不同滤波器带宽的图形。

    再重复一次,如果您向我们提供有关实际用例的更多详细信息,我们将能够建议具体的解决方案。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1nV与2,

    Intersil的"了解高速D/A转换器中的故障"  

    提到制造商通常会分别指定"峰值毛刺"和平均毛刺。

    我正在考虑在稳定过程中,DAC输出是否应接地一段时间。 根据   Christopher G. Regier的专利US564.662万。  似乎仍然是生成交流波形的最佳实践。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是Intersil的人提出的一个新颖的想法,对于“高速”DAC来说可能也是如此,因为它们通常考虑THD和SNR等因素,但是讨论到这一点的器件通常被认为是精密DAC。 在支持精密数据转换器近十年之后,我想说,我们或我们的竞争对手通常不会提供这两种规格,因为这些精密产品通常侧重于DC规格。 通常,您会找到一个典型的规范,它可能是字符串DAC等类型的平均规范,但在大多数R-2R或MDAC数据表中,您会发现在主要传送转换时出现最坏情况的规范。 这些典型数字基于统计数据,您还可以在典型特性曲线中找到更"平均"的数据。

    我不熟悉雷吉尔先生的专利。 我们已经发布了一些使用外部电路的“去毛刺”DAC的方法,您将发现越来越多的产品正在向前发展,如DAC8.0004万,它还在内部实施了毛刺减少采样和保持电路-这在90年代和2000年代初并不是优先考虑的事项。

    也许此线程上有一个松动的端-我确实确认DAC8820中没有针对“均匀”故障的额外实现。 它不像R-2R DAC那样糟糕,但它会因代码而异,数据表中的内容代表了您在重大传输转换时可能会遇到的最坏情况。