This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:CAN ADS4249在300MSPS上工作

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4249EVM, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660377/ads4249evm-can-ads4249-work-on-300-msps

部件号:ADS4249EVM
在“线程: ADS4249”中讨论的其他部件

如数据表中所示,ADS4249的采样速率为250MSPS。 但是,我们在“高速数据转换器专业版”中尝试了ADS4249evm的采样速率为300MSPS,结果很好。 我们做的是正确的事情吗?
我们的时钟可以提供最低300MHz的频率,所以我们正在这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayank,

    使用HSDC Pro时,没有什么会妨碍您以更快的速度跑步。 这些部件确实有利润,但不能在超过250MSPS的采样速率下进行测试或保证。

    此致,

    Jim