This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:在DDS模式下运行DAC38RF8x已启用DAC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660020/dac38rf80-operating-dac38rf8x-seried-dac-in-dds-mode

部件号:DAC38RF80
主题中讨论的其他部件:DAC38RF82EVM

您好,

请告诉我DAC38RF8x是否可以在DDS模式下运行。 如果是,请分享相应的文献。

是否可以通过改变NCO调谐字(通过SPI绕过JESD链路)来利用NCO输出?

此致,

Ayesha   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayesha,

    DAC可在DDS模式下运行。 如果您从TI网站上的DAC38RF82EVM产品文件夹下载DAC38RF8x GUI,则只需按照附件中的说明执行启用此模式所需的寄存器写入操作。 您可以使用SPI写入更改NCO频率。 需要JESD链路才能使此功能正常工作。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../CW-example.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢你们的回复!!

    此DAC是否具有相位累加器以实现与AD9164类似的相位连续跳转模式? 请分享几个链接来详细说明这一点。

    此外,DDS模式下的最小和最大调整范围是多少?

    此致,
    Ayesha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayesha,

    请查看随附的TI设计文档。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../7827.Multi_2D00_tone-Gen-TI-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim,

     所附文章提供了帮助