This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:如何了解数据速率和稳定时间

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660089/ads131e08-how-to-understand-data-rate-and-settling-time

部件号:ADS131E08

大家好,

我只想确认如何了解此设备的数据速率和稳定时间。

1.以下理解是正确的?

数据表P.28中提到的稳定时间应仅应用于 起始引脚高电平后所有通道的第一个数据输出。 所有通道的第二个数据,第三个数据等将以数据速率输出。   

2.使用内部振荡器时,请在表5 P.28上单击,是1/(2.048MHz)?

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noriyuki,

    您对结算时间的回答正确。 这仅在起始销高时发生一次。您对Tclk的回答正确。 (488 ns = 1/MHz 2.048)第12页的表7.6 给出了该定义。