请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1256 工具/软件:Linux
我购买了Waveshare 的RB-WAV-08板,与我的Raspberry Pi型号3B接口,我正在使用MATLAB的硬件支持软件包来编写我的软件。
我的第一个问题是,如果我的ADS1256使用7.68MHZ时钟,SPI的总线速度是多少? 我认为这可能不是时钟速度。
我知道SPI模式是#1,在特定的总线速度下,我要读/写寄存器,但不是当时的100 %。