This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:双7位接口

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647494/dac3174-dual-7-bit-interface

部件号:DAC3174

您好,

我想在双7位宽接口模式下使用DAC3174。

如何将DAC配置为在此模式下工作?

这取决于我在 FUSE CNTL寄存器中读的内容吗?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    除了某些开机默认值之外,FUSE CNTL寄存器与模式配置无关。

    数据表部分7.5 1为您的解决方案在通电时应执行的设备提供了建议的启动顺序。
    要设置双7位,您必须将设置作为SIF寄存器配置的一部分。
    您需要设置的一些寄存器:
    config0 0x00[14] dual_ENA
    0x00[13:12]切屑宽度
    config1 0x01[13] fullwordinterface_ENA
    ...

    您的解决方案可能还需要其他设置,因此请务必记下config_x注册表以了解设备功能。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我们在寄存器fUSE CNTL中读取80h,而不是00h,因为它应该是默认值(根据数据表)。

    如果我们要在双通道模式下工作,该值是否正常?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    只能在14位数据字模式下工作的设备。

    此致,
    Neeraj