This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:脉冲小于SCLK 16时的行为

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC124S101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659451/adc124s101-behavior-at-less-than-sclk-16-pulses

部件号:ADC124S101

团队,

 

我们的客户正在处理ADC124S101的异常事例。

 

通常,设备的工作规范是在XCS=Low内完成1个序列(16个SCLK脉冲)。

那么 ,作为一种异常情况,如果在XCS=Low时SCLK脉冲小于16,则设备会在附加文件中采取哪种行为?

 

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/ADS124S101-behavior.xlsx

 

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE Kenji Ninagawa


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji:

    ADC124S101使用/CS作为开始数据采集的方式,因此案例2永远不是有效的条件。 最佳做法是保持SCLK一致,以便完成整个周期。 此应用程序中存在哪些可能导致变量1和2的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户担心异常情况,当然,他们通常会努力保持SCLK的一致性。

    那么,如果在XCS=Low时SCLK脉冲小于16,则设备在附加文件中的哪种情况下工作?

     

    Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji:

    如我所述,第2个案件不是有效的条件。  在/CS变为高位后,转换将重新采样,重新应用的SCLK将始终从CLK 1开始。  根据/CS变高之前的时钟数量,您可能会从该部分中得到一些有效位。