This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:可以在ADS1292R中连续获取ECG波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649401/ads1292r-can-t-get-ecg-wave-continously-in-ads1292r

部件号:ADS1292R
主题中讨论的其他部件: ADS1292

 大家好,

我目前正在使用ADS1292R IC进行开发,我已经配置并获得了ECG波形输出,问题是,每当我从插头点关闭时, 再次打开 时没有收到ECG波形 ,当我重置控制器时没有问题,请尽快澄清此问题。

此外,我还有关于ADS1292R IC的一些问题

1. ADS1292R的启动时间是多少

2.写入命令之间的延迟时间

3.数据就绪时间较短

 4. ADS 1292R的数据帧----是否为9字节长? 或额外

谢谢,此致,

迪努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinu,

    1.启动时间在数据表第62页的“电源定序”部分中有说明。 位置

    tMOD = 4 tCLK表示CLK_DIV = 0,tMOD = 16 tCLK表示CLK_DIV = 1

    2.写命令的延迟实际上为零。当SCLK为1 MHz时,一个字节需要8 us。只要一个字节比t_SDECODE (7.8125 Us)长,数据将继续传输,而无需添加任何延迟。

    第3页。 29讨论了DRDY及其在RDATAC和RDATA模式中的使用。 DRDY的宽度取决于SCLK

    4.正确,它的长度为9字节。 第一个字,通道1,通道2 (每个3字节)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dinu,

    您是否还能告诉我们您正在使用的硬件? 是我们的ADS1292评估板还是您自己的设计之一? 我假设'从插头点关闭'意味着您将断开ADS1292以及您用来与之连接的任何微控制器的电源。