This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:Tjmax

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672, DAC5672A, DAC5681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656902/dac5672-tjmax

部件号:DAC5672
主题中讨论的其他部件:DAC5681

您好,支持团队,

我想知道DAC5672的最大结温(Tjmax)。
数据表中未显示该信息。
非常感谢您的通知。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masanori,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masanori:

    请使用包含 散热信息的DAC5672A数据表。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac5672a.pdf 第6页和脚注(1),其中包含一个链接 ,可帮助您 进行计算。

    DAC5672和DAC5672A 基本上是相同的器件,相同的封装和相同的引脚。  如果 这是新设计 ,我建议使用DAC5672A而不是DAC5672。

    此致,

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Neeraj-San,

    感谢您的回复。

    我比较了DAC5672和DAC 5672A的数据表。
    其中描述的热量信息似乎相同。
    为了获得最高结点温度,我认为如果没有有关最大功率耗散“PD”的资料,是不能计算出来的。
    但是,DAC5672和DAC5672A的数据表不包含PD的说明。

    我想知道DAC5672 (或DAC5672A)的最大允许结温有多高。
    例如,对于DAC5670 (在数据表的第6页中提到)为150°C,对于DAC5681 (数据表的第5页)为125°C。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana先生,您好!

    数据表的第5页给出了6.8 建议条件部分下的设备功耗。 允许对模拟和数字电源使用最大值3.6V。 最大Iavdd = 90mA,最大Idvdd = 38mA。 总功耗= 3.6V (0.09 + 0.038)= 0.4608W。 请使用此值计算结温。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neeraj-San,

    感谢您提供信息。

    由于功耗为0.4608 W且热阻RθJA为64.4 °C,/ W,如果环境温度为85°C,则结温计算为85 + 0.4608 ×64.4 = 114.68 °C

    此结温值(114.68 °C)是否绝对最大额定值?
    如果结温超过114.68 °C,是否存在降低产品可靠性的可能性,例如故障或损坏?

    我想知道最大结温"Tjmax作为绝对最大额定值"。
    请参阅以下材料中的说明。
     www.ti.com/.../spra953c.pdf
     第12页
     第7节杂项 定义
     绝对最大接点温度

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,支持团队,

    此后,没有任何人答复。
    情况如何?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,支持团队,

    我再次问你同样的问题。

    DAC5672的最大结点温度(Tjmax)是多少?
    是125°C吗?
    是150°C吗?
    是否有其他温度?

    由于未知,客户无法设计热设计,因此他感到困扰。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana先生,您好!

    建议的最高结温为105°C 我联系了设计团队,为我提供了有关绝对最大接点温度的更多信息。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Neeraj-San,

    我知道TJmax是105°C
    感谢你的麻烦。
    我会将信息传递给客户。

    此致,
    Tachibana先生