This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:切断心电图窦性滤波器的频率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649599/ads1293-cut-off-frequency-of-ecg-sinc-filter

部件号:ADS1293

您好,

请告诉我心电图窦性滤波器的切断频率。

 数据表第18页介绍了"t s-ECG"的稳定时间,如下所示。

我想知道这种稳定时间"t s-ECG"的截止频率。

很抱歉回答我的基本问题。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    感谢您的提问。

    表8 - 11中为PACE和ECG通道指定了数字窦性滤波器的带宽。 我认为此带宽对应于-3 dB带宽。 如您所见,最终输出数据速率取决于所选的滤波器抽取比率(R1,R2和R3)以及 Δ-Σ 调制器采样速率(102.4 kHz或204.8 kHz)。

    根据方程式(8),心电图通道的稳定时间似乎为5个输出样本。 数据速率周期可表示为调制器周期(1/FS)乘以过采样比率(OSR = R1 x R2 x R3)。 因此,tECG =[R1 x R2 x R3 / FS]。 响应步进输入的稳定时间计算如下:TS-ECG = 5 x tECG = 5 x [R1 x R2 x R3 / FS]。

    我希望能更清楚一点。 如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-San,

    非常感谢您的善意解释!
    我明白了。

    此致,