This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659773/ads1282-ads1282

部件号:ADS1282

大家好,

我在使用ADS1282时遇到问题。 我不知道我是否做错了事,但它会饱和。

电源为5V,参考电压为5V,单极。 我提供了偏移2.5V的输入。

你能帮我了解发生了什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清,

    具有5V参考和1V/V增益,2.5V是ADS1282可以测量的最大差分信号。 根据输入电压和噪声的精确度,可以合理地看到具有全量程输入的饱和输出代码。

    有关ADS1282输入范围和例外输出代码的详细信息,请参阅此相关帖子:

    此致,
    Chris