This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:XTAL引脚

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649593/ads1293-xtal-pin

部件号:ADS1293

您好,

下面我想问您一个关于XTAL1/2引脚的简单问题。

如果不使用两个引脚,我们应该将引脚连接到GND还是可以打开?

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takumi-san:

    感谢您的帖子。

    我相信未使用的XTAL销可以保持浮动。 使用晶体时,这些针脚始终从DC角度浮动(请注意图27中每个针脚上的22 pF帽)。 当使用内部晶体振荡器或在CLK引脚上提供外部时钟源时,可能有一些内部有源电路驱动这些引脚。 因此,我不建议在未使用时将XTAL1/2引脚短接到耗材。 浮动是更安全的选择,我相信您不会看到对功耗或性能有任何显著影响。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,