This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:多个ADS1262数据到计算机

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649539/ads1262-multiple-ads1262-data-to-computer

部件号:ADS1262

您好,

我在下面的主题中看到ADS1262不支持广播模式。

如果我想同步多个设备之间的转换,我可以在启动时使用通用GPIO,但我可以让它们保持接地状态,并通过start和stop命令同步它们吗?

我的主要问题是:
是否有方法从4,8或更多ADS1262获取数据并通过单个连接(USB,以太网电缆,WIFI...)传输到计算机?
我希望在计算机上实时(或接近)查看这些数据并能够保存这些数据。

如果你能向我指出方向,我会非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eduardo,

    虽然您可以广播Start1 (SPI)命令,但您只需要注意DOUT信号可能存在争用,并且可能在每个DOUT引脚之间提供一些电阻以限制电流,如果某些DOUT驱动器偏高,而其他DOUT尝试驱动器偏低。

    使用每个ADS1262上的起始引脚并与每个器件共享单个GPIO连接可能是更优雅的解决方案,而且更不容易出错。 要考虑的主要问题是每个ADC的迹线长度...您需要尝试保持它们相等,以便开始信号边缘大约在同一时间到达。

    关于您关于向PC发送数据的问题...
    USB 2.0 应该足够快,可以将4个通道的ADC数据发送到PC,尽管这在某种程度上取决于您使用的数据字的时长以及决定用于ADC的数据速率的速度。 这取决于您和您决定使用的微控制器/处理器。 但是,并非所有的微控制器都足够快,可以充分利用USB吞吐量,所以请注意这一点。

    此致,
    Chris