This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:像素总线到VGA转换器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, DS90CF384, DS90CF384AQ-Q1, DS90CF364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648702/linux-pixel-bus-to-vga-converter

主题中讨论的其他部件:DS90CF386DS90CF384DS90CF384AQ-Q1DS90CF364

工具/软件:Linux

 

大家好!

我在NXP处理器T1042的定制主板上工作。 它具有显示接口单元,可在像素时钟的上升和下降边缘输出12位并行像素总线。 因此,24位作为一个整体在一个时钟周期内。

在上升边缘上,它输出D[0:11],其中

                    D[0:7]= B[0:7]和

                                       D[8:11]= G[0:3]。

在下降边缘上,它输出D[0:11],其中

                                          D[0:3]= G[4:7]和

                                          D[4:11]= R[0:7]。

所以,我需要一个编码器/ DAC /转换器或任何可以将像素总线转换为VGA的东西。 我还需要它在工业温度范围内,即-40到85/125 C  

如果有人推荐我使用编码器,我将非常感谢

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Muhammad:

    请查看以下链接:

    e2e.ti.com/.../57.5183万

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Joel,
    但DS90CF386在所需的温度范围内不可用。 我需要一种温度范围为-40/-55到80/125 C的溶液
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具有扩展温度范围的类似设备有DS90CF364,DS90CF384和DS90CF384AQ-Q1

    您能否发送详细规格要求? 例如OpenLDI到RGB,像素时钟等
    我们没有T1042的数据表。

    Dennis