This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在DAC38RF8xEVM板上测试/开发DAC芯片,SPI初始化问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659682/test-develop-dac-chip-on-dac38rf8xevm-board-spi-initialization-problem

我是第一次在一个项目中使用这种DAC芯片。  我的DAC38RF8xEVM演示板和UI软件非常好地与它配合使用。 我注意到UI中的Reset (重置)按钮将发挥重要作用,将DAC重置为通过SPI进一步编程的状态。 我观察到在软件中切换重置按钮后,SPI寄存器已设置/启用,然后我可以写入寄存器1 (io_config)以将SPI设置为4引脚接口模式,并可以从逻辑分析器进行验证以证明它。   此复位切换背后的逻辑应如   DAC38RF8x数据表中的应用说明之一所述,如下所示:  

1.将TXENBLE低拉(I接地);2. 拉低TRSTB (I在行驶时接地,用于JTAG);3. 切换RESETB (按下然后松开主板上的硬件重置按钮)。

然后,我希望这将执行与UI软件切换重置按钮相同的任务,并适用于我的SPI (我的SPI主控连接到该DAC38RF8x芯片), 但不幸的是,我没有看到它起作用,因为我的具有0x3080的SPI写入寄存器1没有将SPI设置为4引脚模式。

如果您发现仍有任何问题,请仔细检查,以初始化DAC,使其进入“可以写寄存器并读回”状态。    

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chester,

    我们正在研究此问题,不久将与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    您是否仍有此问题?

    此致,

    Jim