This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接地连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052, ADC124S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648946/gnd-connection

主题中讨论的其他部件:ADC128S052ADC124S051LMZ1.361万

您好,

我们正在将2通道ADC ADC124S051CIM/NOPB连接到Joystick模拟输出设备。

此设备仅支持一个GND引脚。

我们正在将ADC数字接口连接到FPGA。

由于此设备同时具有模拟和数字信号 ,因此它采用哪条参考路径? 模拟接地或数字接地?。

根据经验法则,我们可以隔离AGND和DGND。

请告诉我,我们是否必须将设备GND引脚连接到数字GND或模拟GND。

请提供ME设备参考原理图和PCB指南。

谢谢,此致,

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divya您好!

    您的模拟和数字接地可以连接到ADC124S051的接地针脚。  您将需要一个接地回路,该路径在数字引脚和FPGA之间,并与这些轨迹紧密相连。  您还需要输入和ADC124S051之间的接地回路。  该接地线路也应与模拟线路紧密相连。  确保模拟和数字线路以及回路不会彼此平行。  您也不应越过它们。  也可以使用连接到此引脚的实心接地平面层。  只需确保数字和模拟线路不会彼此相邻或相互交叉。  ADC128S052数据表(图40)中有一个示例。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的快速支持。

    抱歉,我没有得到有关GND连接的正确说明。  ADC124S051

    此设备只有一个GND引脚,如何将AGND和数字GND连接到此设备?

    ADC128S052 -此器件具有单独的AGND和DGND,因此我们可以通过AGND返回模拟输入,通过DGND返回SPI数字信号。

    请引导我了解这一点。

    请提供 ADC124S051的参考指南 。

    谢谢,此致,

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    我想再澄清一下VA电源引脚。
    现在我们计划提供5V电源作为输入(因为模拟信号源电压为5V),这是由LMZ1.361万调节器在布局侧产生的,我们计划将这2个器件彼此放置得远一些。
    这种想法会给我们的设计带来任何问题吗?
    请给出建议。

    谢谢,此致,
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divya,

    如果电源远离ADC,则可以。  只需确保将0.1uF帽放在离VA引脚非常近的位置,并将1uF帽放在离VA引脚非常近的位置。  我制作了一个示例布局。  它粘贴在下面。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的支持。

    我已清除VA电源引脚的概念。

    但我想进一步说明GND连接。

    根据所附的布局示例,ADC设备GND连接到电源GND?  

    同样,我们还将ADC设备GND引脚连接到电源GND引脚。是否正常?

    谢谢,此致,

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divya,

    ADC124S051只有一个接地针脚,因此所有接地(数字,电源和输入)都需要连接到它。  您可以像我在示例布局中所展示的那样,在示例布局中,您有单独的模拟和数字接地,并且只在接地引脚处连接它们,或者您可以制作一个连接到接地引脚的实心接地平面。  如果要制作一个实心接地平面,则需要确保模拟和数字的返回路径不会在接地平面中交叉。  如果前一个帖子中的布局示例是实心接地平面,而不是分离的接地平面,则该示例也会起作用。

    Mike