This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5444:关于AD转换器的CLK电压范围

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659180/ads5444-about-the-clk-voltage-range-of-the-ad-converter

部件号:ADS5444

我想使用ADS 5444。
在数据表中,绝对最大额定值写为"Clock input to GND - 0.3 V to AVDD + 0.3 V"(时钟输入接地- AVDD V至AVDD + AVDD V)。 但是,根据图16单端CLK示例中的单端时钟,输入电压为负电压。 时钟输入至接地- 0.3 V至AVDD + 0.3 V的参考位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Teruo:

    图16是指模拟输入信号。 如果您查看图24至26,您将看到时钟信号在性能测量中不是负值。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel


    感谢您的回答
    我很抱歉。 看来手头的材料是旧的。
    这似乎不是ADS 5444 (REV.A)中的相应数字。
    (图36. REV.A中的单端时钟)
    请告诉我文件的地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Teruo:

    下面是指向我正在查看的数据表的链接  

    此处为图36

    显示接收时钟信号的正时钟输入和接地的负时钟输入(0V)。 在数据表的更下面,它表示2.4V的共模电压在内部提供给时钟输入。

    由于AVDD应为5V,因此保持时钟信号正极不会出现问题。 我希望这回答了你的问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Daniel

    所有疑问都得到了解决。
    感谢您的回答。