This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649751/ads1298r-ads1298r

部件号:ADS1298R
在Thread (线程)中讨论的其他部件:ADS1298,, ADS1298ECGFE-PDK

尊敬的   

1.如何在整个逻辑中使用右腿驱动器?  我没有在规格中看到它。  
2.为什么我们现在直接通过寄存器配置的数据存在基线漂移问题?  如果没有算法,我如何解决此问题?  基线漂移的原因是什么?  
3.我们  的主板通过存储直接读取8通道数据附件图,通过   跳线将TI演示的前端连接到我们自己的处理芯片。  我们可以排除ADS1298的电路设计 是正确的,我想知道双峰值的结果 是否正常  ,TI是否提供开发办公室和图形工具来执行特定的滤波器处理?  如果是,您能否提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bill,

    感谢您使用我们的ADS1298R。

    1. 如何在整个逻辑中使用右腿起子?  我没有在规格中看到它。  [/引述]

    请你澄清这个问题吗? 您指的是什么"规格"?

    2. 为什么我们现在直接通过寄存器配置的数据存在基线漂移问题?  如果没有算法,我如何解决此问题?  基线漂移的原因是什么?  [/引述]

    基线漂移是由单个电极的偏移电压差造成的,从而导致该通道的偏移电压差。 随着电极阻抗的变化,此偏移电压也会发生变化。 消除电极的唯一方法是对电极输入进行高通滤波。 您可以在模拟域或数字域中执行此操作,但使用算法来实现此目的并不少见。

    3. 我们  的主板通过存储直接读取8通道数据附件图,通过   跳线将TI演示的前端连接到我们自己的处理芯片。  我们可以排除 ADS1298的电路设计 是正确的,我想知道双峰值的结果 是否正常  ,TI是否提供开发办公室和图形工具来执行特定的滤波器处理?  如果是,您可以提供吗?[/QUOT]

    有关固件和软件源代码,请参阅我们的ADS1298ECGFE-PDK产品页面。 目前,EVM的R版本产品页面中缺少链接。

    此致,