This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF87EVM:在Xilinx KCU105上工作,但不在其他评估模块上工作。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656065/dac38rf87evm-working-on-xilinx-kcu105-but-not-on-other-evaluation-modules

部件号:DAC38RF87EVM

我的项目在Xilinx KCU105上运行得很好,但不适用于其他制造商生产的主板。 我试过两块独立的板,在我脉冲SYSREF后,它们都失去了GTH中的CPLL锁。 此外,在脉冲SYSREF之后,GTH中的所有内容都将归零(reset_done, txdata,txcharisk),就像JESD内核被重置一样。  直到我重置JESD内核后,CGS才开始发送GTH,CPLL再次处于锁定状态。 最后,我从未看到IN_SYNC进入高位。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody,

    还有哪些其他平台? 您尝试使用什么LMF设置? 您是否曾尝试联系这些其他平台的供应商寻求帮助?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    HTG-K800和S2C四路Ku。 我的LMF设置为4,2,32。 我可以在HTG上进行同步,但当我执行此操作时,我会收到许多警报(所有通道上):CGS错误,运行差异,8/10b查找,有时RBD值不正确。 如果我没有同步,我只看到FIFO读写错误,我的GTH将被重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody,

    我们从未使用过这些其他平台。 您是否尝试使用了Continuous SYSREF?  是否有任何通道在  这两个板上具有极性交换或不同的引脚分配?   如果这些主板 都基于Xilinx,您是否尝试过联系Xilinx寻求支持? 他们的网站上有一个非常有用的JESD部分,其中包含许多应用说明和示例。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,您好!

    我能够让它正常工作,但在按下GUI中的RESET JESD CORE和Start Sysref按钮之前,FPGA必须处于重置状态。  因此,我的启动是:

    1.将FPGA保持在复位状态。

    2.按GUI中的Start sysref (启动sysref)和reset DAC (重置DAC)按钮

    3.按下GUI按钮后释放RESET

    我一直在关注Xilinx和JESD论坛,但尚未找到解决方案。

    谢谢