请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J84 DAC38J84 (具有实数输入的4独立通道模式)是否有此类参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DAC38J84 (具有实数输入的4独立通道模式)是否有此类参数?
e2e.ti.com/.../3821.multiple-DAC-sync.pdf
最小值,
与样例时钟相关的输出延迟显示在6.9 部分。 如果所有DAC都在子类1模式下运行,并且所有DAC同时接收器件时钟,则所有输出都应在DAC时钟下降边缘的2ns内有效。 请参阅随附的文档,了解使用两个同步到同一参考源的DAC EVM的实际测试结果。
此致,
Jim